This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:ILLUM_EN 信号的问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624586/opt8241-a-problem-of-the-illum_en-signal

器件型号:OPT8241

大家好:

我发现 ILLUM_EN 信号存在问题。 在正常情况下、ILLUM_EN 信号为低电平、然后转至工作模式。  但  在异常情况 下、ILLUM_EN 将变为高电平大约1400ms、然后变为低电平、然后进入工作模式。

希望你能帮我!

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您能否提供重现此情况的步骤? 如果不容易重现、发生的频率如何? 最好同时捕获 ILLUM_P 和 ILLUM_N。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    很难说如何重复这种情况。但是当关闭电源然后快速打开电源时、可以发现这种情况。我们的大多数机器都不会发生这种情况、概率大约为5/100。 明天我将尽快捕获 ILLUM 信号。 谢谢!

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我假设您在 OPT8241的引脚上测量了 ILLUM_EN、而不是通过任何驱动器/逻辑缓冲器、对吧?

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您说得对、ILLUM_EN 信号已在 OPT8241'引脚处测得。 如下面两张图片所示。  当发生该问题   时、ILLUM_EN 信号中存在大约400ms 的恒定高电平。 已选择 ILLUM_N 来驱动 LED、因此当  ILLUM_EN 中存在高电平时、ILLUM_N 也是高电平、这将导致照明电路短路。

    当关闭电源并快速打开电源时、我们的一些机器会发生异常情况。

    此致、

    Chris

    正常

    异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    还有一件事是、存在另一种常规现象、如果关闭时间超过大约1分钟、则不会发生异常情况。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    此问题是否已解决? 我认为启动顺序很重要。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、
    问题仍然存在、我们必须更改电源电路。
    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我重申、只是为了澄清情况:

    正常启动摄像头时、摄像头会正常启动。 但是、当您在之后停止并启动摄像头时、ILLUM_EN 会发生不稳定的行为。

    这似乎是摄像头关闭后电源轨下降方式的问题。 在您重新启动摄像头时、某些电源轨可能不会降至0。
    您是否认为您可以监控电源并找出关闭后哪个电源不会变为0?

    此致、
    子哈希