你(们)好。
我看到 了 www.ti.com/lit/ds/symlink/opt9221.pdf 的图3和选项卡11中的描述。 我想知道、照明调制和传感器解调信号之间的相位、或图中的 PHQ、是否可以通过交替特定寄存器值来更改? 通过在0-2pi 之间以小步长扫描 PHQ 并测量场景中固定物体的相位、校准相位线性会更容易。 否则、如果我使用可移动物体(例如、将白板放在较长的翻译阶段)、您是否可以建议任何方法来确保校准精度?
谢谢、
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我看到 了 www.ti.com/lit/ds/symlink/opt9221.pdf 的图3和选项卡11中的描述。 我想知道、照明调制和传感器解调信号之间的相位、或图中的 PHQ、是否可以通过交替特定寄存器值来更改? 通过在0-2pi 之间以小步长扫描 PHQ 并测量场景中固定物体的相位、校准相位线性会更容易。 否则、如果我使用可移动物体(例如、将白板放在较长的翻译阶段)、您是否可以建议任何方法来确保校准精度?
谢谢、
Sam
谢谢 Larry! 这是否意味着 voxelsdk 中没有相应的寄存器值或变量可实现相位的人工调整?
我还有一个关于更改寄存器中的调制频率 mod_freq1的问题。 在我的 CPP 捕获代码中、我尝试以10MHz 的步长将其从10MHz 修改为70MHz。 40-70MHz 的原始图像都是合理的、但是当 mod_freq1小于40时、结果看起来与40MHz 以下捕获的图像相同。 此承诺是否会解决问题? (github.com/3dtof/voxelsdk/commit/7bb81412c20d0d4e95d13d9dc846a764aff0ae32)
最棒的
Sam