This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:查找金属光束角度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623312/awr1642boost-finding-angle-of-metal-beam

器件型号:AWR1642BOOST

您好!  

我正在研究 AWR 系列是否可用于查找朝向雷达移动的金属光束的角度(图片中添加了更多说明)。 光束到达雷达的最近点为15-20厘米。  这是否可以通过 AWR 系列来实现、并优先选择哪一个? 是否可以说角度在最接近点的精度有多高?

到目前为止、我们已经测试了 AWR1642BOOST、但仅使用演示可视化工具、在某些点上很难找到波束、而且在这些时间、GUI 中仅显示1点。

未找到演示可视化工具和 DSP 对数据的确切作用、因此我想知道通过使用原始 ADC 数据或通过 UART 发送的数据、是否可以查看射束区域或使用多个点而不是多个点 只需1即可找到它的角度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joakim、

    查看该图、应该可以确定光束与传感器之间的角度。 需要考虑以下几点:

    1.您需要的准确度是多少? 此外、区分精度和分辨率也很重要。 请查看以下主题、该主题解释了这些概念以及与角度估算相关的其他重要概念。

    e2e.ti.com/.../2212393

    2.根据传感器照射野的大小和方向以及线性调频脉冲配置、它可能跨越多个距离单元、因此您可能在距离 FFT 中获得多个距离峰值。 同样、它也可能跨越多个角度单元、因此您的应用代码需要能够列出目标距离/角度(您可以查看特定距离单元、例如传感器光束的最近部分、并获取该范围的角度)。

    3.您可以查看可视化工具源代码,如以下主题所述:

    e2e.ti.com/.../610099

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所需的精度约为1度、至少低于5度。 我的意思是、在精度方面、光束的测量角度与实际值有多大区别?

    因此、可以查看射束的一小部分(假设为5x5 cm 大)、从而获得射束的角度?

    不确定我是如何错过了使用演示可视化工具的头几次、但注意到有一个组选项解决了我的一些问题。 目前在小型金属板上进行了测试、当它与雷达平行时、它很容易找到它、但在增加少量角度时、它会分离。 我猜是雷达没有反射回来、所以我假设我需要在光束上使用某种反射器?

    此致
    Joakim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    很抱歉耽误你的时间。 第二个观察结果表明、随着角度的增加、很难检测金属板、这似乎是合理的、因为角度的增加会导致信号偏移、从而减少向传感器反射的信号。 放置角反射器有助于将更多能量反射到传感器中、从而提高性能。

    请参阅下面提供的系统性能应用手册、以获取有关可实现的角度精度的信息。

    www.ti.com/.../swra549.pdf

    此致
    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joakim、

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果上述回答回答回答了您的问题、您可以关闭此主题吗?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因缺少活动而关闭此 TT。 如果您有其他问题、请创建新 TT。 谢谢。