主题中讨论的其他部件:TDC1000、 DRV8870
您好!
我需要测量空气中10至30cm 之间的大型物体的距离。 我需要使换能器受到很好的防水、防尘等保护、因此我想将它们粘在外壳内、如有关水位测量的 TDC1000应用手册中所述。 塑料厚度约为3mm。 预期分辨率约为1-5mm。
请在以下方面为我提供帮助:
-选择 TDC1000或 PGA460是否更合适?
-是否最好采用双稳态配置和40kHz 传感器,或采用单静态和200kHz 传感器?
-需要哪种传感器电压?
-您是否有适合此应用的推荐换能器?
提前感谢您的帮助。
此致、
Sam