This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:SensingSolutionsGUI-1.9.2-windows-installer:更新 LDC2114固件,然后找不到硬件

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624545/ldc2114evm-sensingsolutionsgui-1-9-2-windows-installer-update-the-ldc2114-firmware-and-then-can-not-find-the-hardware

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

更新 LDC2114EVM 固件、然后找不到硬件

请提供我的旧版本 LDC2114VM 固件、让我进行测试

SensingSolutionsGUI-1.9.2-windows-installer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果您无法检测到硬件、我不确定您是否能够将固件更新到较旧版本 EVM 上的状态 LED 是否呈绿色?

    您能否查看器件管理器以查看您是否在 COM 端口下看到"EVM"器件? 您是否尝试重新启动机器、尝试使用其他机器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varn


    感谢你的帮助
    在我更新 LDC2114固件(传感解决方案 EVM GUI-1.9.1)之前、可以正常使用 LDC2114EVM
    因此、请提供原始 LDC2114EVM 固件

    邮箱:scott.yang@serialsystem.com

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    另一个 E2E 用户刚刚遇到类似问题: e2e.ti.com/.../625231

    请注意、您的最佳选择是将器件置于 BSL 模式并重新加载1.9.2版本中包含的固件。 此文件的典型位置位于此处:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC2114

    为了方便起见、我还包含了以下文件:

    e2e.ti.com/.../4857.EVM_5F00_LDC2114.txt

    进入 BSL 模式并重新上载固件的步骤在以下概述: e2e.ti.com/.../2095775

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Luke

    感谢你的帮助

    此致、

    Scott