This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在 TMDemo 中增加每秒帧数。

Guru**** 2556760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627076/awr1642boost-how-to-increase-the-frame-per-second-in-tmdemo

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我使用的是 TMDemo、配置如下、请指导如何将帧速率提高到50帧/秒。

DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 76 5 0 48 0 9.125 1 206 5000 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 46 0 40 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 0 0 0
cfarCfg 4 1 18 16 8 4 0 63 0
DoaCfg 3 1047 3 600 10 50
dbscanCfg 1 4 12 13 20 3 256
跟踪配置1 10 2 3 25
sensorStart

此致、

Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、

    您是否将毫米波演示称为 TMdemo?

    要增加帧数、您需要修改 frameCfg。

    以前:
    帧配置0 1 46 0 40 1 0

    50帧:
    帧配置0 1 50 0 40 1 0


    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    否,TM 演示是交通监控演示(www.ti.com/.../tidcdg5)

    上述变化将增加每帧的线性调频脉冲数。
    您能不能告诉您如何增加 GUI 中的视图数量(目前在 GUI 中大约每秒5帧)。

    此致、
    Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍然只能使用 GUI? 是否还有其他待决问题?


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    其他问题。
    如果您有任何解决方案可以在 GUI 中增加每秒帧数、请告知。

    此致、
    Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruthi、

    对拖延表示歉意。

    帧配置0 1 46 0 40 1 0

    红色项是您要更改的项、以增加每秒帧数。 该术语称为帧周期、单位为毫秒。 我建议降低此数字、以便在您的演示中获得更快的帧速率。


    如果您对此项目有更多问题、请告知我们。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。