大家好、
我为在 IWR1443BOOST 上运行的毫米波演示程序(版本1.0.0.5)编码了一种 Python 客户端 API、它获取传入数据-对象列表、范围和本底噪声配置文件、并按照 DemoVisualizer 的源代码(mmwave.js)对其进行处理。 它还能够显示数据(如下所示)。
在运行我的软件时、我注意到本底噪声曲线中存在奇怪的干扰(请参阅下面的;底部轴上的红线)。 这些错误发生在不规则的时间段内、看起来是随机的(还没有弄清楚如何触发它们)、我想这些错误不是由我的软件中的错误产生的、因为距离配置文件使用的代码非常相同(请参阅下面的内容); 底部轴呈蓝色线)、不显示此行为。
有没有关于这种情况发生的原因以及问题出在哪里的想法?