请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400SPO2EVM 我正在使用 AFE4400SPO2EVM UI 工具来捕获 LED 值。 读取0x1FFF19的寄存器值、如何将其转换为"ADC Capture"选项卡中显示的伏特/代码? 我看到寄存器的值为十六进制、LSB 在前-这样我得到的十进制值 为1703711、而 ADC 捕获页面显示的代码范围为~100、000、电压范围为0.05。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 AFE4400SPO2EVM UI 工具来捕获 LED 值。 读取0x1FFF19的寄存器值、如何将其转换为"ADC Capture"选项卡中显示的伏特/代码? 我看到寄存器的值为十六进制、LSB 在前-这样我得到的十进制值 为1703711、而 ADC 捕获页面显示的代码范围为~100、000、电压范围为0.05。