This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:连接到 TSW1400和 Radar Studio 1.7.4.0

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1443, UNIFLASH, AWR1642, AWR1443BOOST, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626608/awr1642boost-connection-to-tsw1400-and-radar-studio-1-7-4-0

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443UNIFLASHAWR1642TSW1400EVMAWR1443BOOST毫米波 DFP

您好!

我正在尝试将 Radar Studio 连接到我的硬件集(AWR1642BOOST +DevPack+TSW1400)。 我能够通过 HSDC 专业版对 TSW1400进行编程。 我无法按照收集数据的步骤序列超越 RS232连接部件。

我面临的主要问题是所有帮助文档都适用于 AWR1443和 Radar Studio 1.6.2.0。 我使用的是1.7.4.0。

我已正确安装 USB 端口的设备驱动程序。 设备管理器屏幕截图如下所示。

Radar studio 连接选项卡屏幕截图如下所示:

在此页面中、当我在 RS232操作中单击"Connect"按钮时、不会发生任何情况。 在1.6.2.0版的 RADAR Studio 中、我无法查询 RS232连接状态。在输出窗口中、当我单击 RS232的连接按钮时、会看到以下错误。

尽管 RS232连接不是很重要、但我尝试进行 SPI 连接并加载 BSS 和 MSS 固件。 当我单击 SPI 时、"SPI connect"按钮更改为"SPI disconnect"。 但是、当我单击 LOAD 按钮时、Radar Studio 会崩溃。 我会看到以下崩溃弹出窗口。

还随附了此崩溃报告的内存转储文件和日志文件。

有人能帮我解决这个问题吗、以便我可以使用 TSW 收集雷达数据?

谢谢、此致、

Santhana Raj

e2e.ti.com/.../50cf49b3_2D00_454d_2D00_42d1_2D00_b6e7_2D00_fdd611bb1a7f.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    您的 SOP 模式设置似乎不成功。 我在 SOP 模式设置中看到错误。

    您是否一直看到这个问题?

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    这是我每次都得到的误差。

    我还想补充一点、我使用 Uniflash 擦除电路板闪存、而不是如上所述的命令提示符。 当我将电路板连接到 TSW1400时、SOP2跳线被移除。 我希望这可以。

    谢谢、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    捕获演示显示、我可以使用演示的 bin 文件通过 LVDS 传输数据、LVDS 基本上使用 TSW1400 on、ly。

    但 Radar Studio 文档指出、要使 AWR1642保持空。 这两条指令是相互矛盾的。 有人可以向它投射光吗?

    我还怀疑硬件有故障。 是否有人可以向我提供任何固件或测试文件来确认这一点? 或者、我应该在高速数据转换器论坛中提出这一问题吗?

    我真的很喜欢这个硬件。 如果能为这项工作提供任何帮助,将不胜感激。

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、
    很抱歉耽误您对帖子的回复。

    要使用 AWR1642 + TSW1400EVM、请确认以下内容:
    1.您是否在该 EVM 上完成了任何 ECO 以与 CAN 接口配合使用? 如果 CAN ECO 已完成,则 SPI 将不起作用。 恢复 CAN ECO、然后使用 RadarStudio。

    2.您是否遵循了"5. 如果您使用的是"RadarStudio_User_Guide.pdf"中的 XWR1642器件?

    3.向我发送您设置的图片。

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    您的问题答案如下:

    1.我不明白 EVM 上的 CAN ECO 是什么意思。 但是、自从您提到它并且我尝试通过 CAN 进行通信后、我更改为使用另一个 EVM。 对于新 EVM、当我单击 RS232连接时出现相同的错误问题、并且在我尝试加载固件时崩溃。

    2.是的,我有。 我现在又做了一次、以完全确定。

    3.连接正面和背面的图片。

    感谢你的帮助。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想补充一点、我最近获得了 AWR1443BOOST 器件。 当我将此 AWR1443连接到 TSW1400时、我没有遇到同样的问题。 但我必须在 TSW1400中加载 xwr12xx 固件。 我能够通过 SPI 进行连接并为 AWR1443加载 BSS 和 MSS。

    我在沟通方面仍然有一些问题、但我想我会将其作为单独的问题发布在论坛中。 我想在这里提到这一点、因为我认为这可能有助于解决我的 AWR1642+TSW1400问题。

    提前感谢、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

    查看所有 RadarStudio 快照以及您的设置、可以清楚地看到您使用的是旧版 RadarStudio 与新固件等的混合和匹配

    下面是最新 MMWAVE-DFP 中 RadarStudio v1.7.4.0的快照、其中显示了 FTDI、RS232和 SPI 连接状态。 您的 RadarStudio 快照不会显示它、表明您未使用 MMWAVE-DFP 版本"00.07.00.04"中的最新工具。

    请下载 MMWAVE-DFP 并使用该 DFP 中的最新 RadarStudio。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    很抱歉耽误你的回答。 我以前无法正确验证您的建议。 因此会延迟。
    我有最新版本的 DFP。 但是、当我重新安装软件包时、 我得到了升级、但此问题未得到解决。

    但我仍然面临 SPI 连接和配置方面的一些问题、我将作为单独的问题/博客发表。

    非常感谢您在这方面的帮助。
    谢谢、
    Santhana Raj