This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Quad opt8320

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628250/about-quad-opt8320

主题中讨论的其他器件:OPT8320

当  我将去混叠使能 位设置 为 "1"时,四倍频是否会自动变为8?   

如果  去混叠使能 位 为 "1"、Quad_cnt_max = 8或4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wasin、

    我们已收到您有关 OPT8320的查询、器件应用团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为了计算正确的功率要求、系统估算器中的四通道数等于8。 在计算中、去混叠使用2个频率不同的帧。 因此、对于功率计算、它等效于使用两倍的四倍数量。 但这是一个简单的假设、因为两个帧的子帧数量可能不同。

    要了解如何设置配置、请参阅随附的数据表(7.3.4.2.1启用去混叠模式的步骤)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答