This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:有关 RX-RX 和 RX-TX 耦合的信息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1642, IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629016/iwr1443boost-information-about-rx-rx-and-rx-tx-coupling

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642IWR1443AWR1243

大家好。

我尝试在  IWR1443BOOST 的数据表中找到不同 RX 天线之间以及 TX 和 RX 天线之间的耦合值、但我找不到它。

有人知道某些文档中是否提供了此信息、或者有人尝试通过实验评估这些值?

非常感谢。

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    我也不确定、但我们将有一位 IWR 团队成员为您进行调查。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    这篇文章 提供了 AWR1642 EVM 在最坏情况下的 RX-RX 和 RX-TX 隔离数字、该 EVM 的天线设计与 IWR1443 EVM 相同。


    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Francois!

    卢卡

    如果您有更多问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francois
    您是否在芯片(AWR1243或 IWR1443)内对 RX 和 TX RX 进行了评级?

    谢谢
    CDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CDC、

    目前、我们只有 EVM 本身的额定值、如上文 Francois 引用的主题中所示。 如果对此进行了任何更新、我们将告知您。


    谢谢、
    Akash