This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:帮助将 AWR1642BOOST 连接到 PC

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627089/awr1642boost-help-to-connect-the-awr1642boost-to-pc

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他部件:AWR1642MMWAVE-SDK

我需要您为我的客户提供 AWR1642 EVM 方面的帮助。

他现在测试了 AWR1642BOOST EVM 并从 TI.com 安装了 SDK。 软件对电路板进行初始化、并在接收到电路板数据时停止运行。

请告诉我、哪些客户需要检查?

不幸的是,我的桌面上没有相同的板进行测试。

电路板上的固件可能已过时?

请参阅该计划的图片。

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikhail、
    您能否确认将哪个应用程序加载到设备中?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaghu 的美好一天

    请告诉我如何检查它?

    谢谢、Mikhail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaghu 的美好一天  

    您可以查看上面的问题吗?

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请发送器件管理器的快照、以查看是否正确枚举了您的 EVM。

    请参阅"3. 4.运行演示"。   

    您可以按照上述步骤运行毫米波演示。

    谢谢、

    Raghu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gaghu 的美好一天  

    我添加了一些有此问题的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将添加信息。 LED "nError_Out"持续亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了"3. 3.将图像加载到 MMWAVE-SDK 用户指南中的 xWR14xx/xWR16xx EVM"上?

    请使用 MMWAVE-SDK 用户指南并按照"3. 入门"。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我错过了一步、下载了制动器。 我有另一个问题。 TI visualazer 无法正常工作。 我在将参数下载到电路板后执行的该快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照用户指南中的说明配置了正确的端口?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果问题已解决、请关闭帖子。
    -Raghu