This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何使用毫米波工具设计我自己的配置文件与放大器;线性调频脉冲配置?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628241/awr1642-how-should-i-use-mmwave-tools-to-design-my-own-profile-chirp-configuration

器件型号:AWR1642

各位专家、您好!

如我们所知,现在有三种工具可用于配置文件 cfg:

1)Radar Studio -> RampTimingCalculator

2) mmWaveSensing估算 器

3)毫米波演示可视化工具

问题1:如何使用这些工具设计自己的配置文件和线性调频脉冲配置?

谢谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南山

    首先,您可以决定目标应用的最大距离、最大速度、距离分辨 率速度分辨率。  

    您可以将这些参数输入 到毫米波传感估算器 中、并推算出您的线性调频脉冲参数。

    配置器件前端时、可在线性调频脉冲配置中使用从感应工具得出的线性调频脉冲参数

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu,

    感谢您的回复!

    我了解您的意思、即使用毫米波传感估算器获取线性调频脉冲参数。然后使用毫米波演示可视化工具下载参数以配置器件前端

    问题1:毫米波传感估算器只能获取线性调频脉冲的一个剖面,如果我需要一个线性调频脉冲的多个剖面,我该怎么办?

    问题2:Radar Studio (RampTimingCalculator)也可用于获取线性调频脉冲参数,为什么不使用它?

    Q3:线性调频 脉冲循环的数量和每个线性调频脉冲的样本不是2的指数倍数、这对于执行 FFT 不方便?



    BS
    南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山
    A1:对任意数量的线性调频脉冲使用感应估算器。 然后在线性调频脉冲配置中使用该线性调频脉冲参数。 然后在您的配置文件配置中使用这些线性调频脉冲。

    答2:您可以选择使用要使用的任何工具。 Ramp Timing Calculator (斜坡计时计算器)为您提供有关同步下降稳定时间的更多详细信息。

    A3:这些是建议、您可以添加修改以适合您的实现。 在上述情况下,“每线性调频脉冲的样本数:64”和“线性调频脉冲循环数:128”。 您已将一个有趣的点 wrt 引入 FFT。 我将反馈工具团队,将这些参数限制为指数功率2。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山
    如果没有其他问题。 请关闭帖子。

    谢谢、
    Raghu