This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TSW1400的 Radar Studio 数据采集问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626527/awr1243-radar-studio-data-capture-problem-with-tsw1400

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!

我无法使用 TSW1400使用 Radar Studio 捕获数据。

我将按照“RadarStudio_User's Guide.pdf”中所述的步骤进行操作。 所有内容都像描述的一样正常工作、但未捕获任何数据。 我从 Radar Studio 添加了输出日志、以帮助在本帖子结束时分析问题。

1.一切连接都正常,我可以上传固件并执行“RF Power-Up”

2.我使用默认值配置所有内容。

3、这里也是。

4、这里的所有内容都是默认的、只是我按照建议将"帧数"更改为100。

然后、我启动 HSDC 专业版、就像这样。

6.按“SETUP TSW1400”,然后按“TSW1400 ARM”。 之后、HDC Pro 看起来像这样。  

7.然后我“触发帧”,但我在输出日志中得到“没有收集数据”,“PostProc”不起作用。

 

什么是错误以及如何使它正常工作?

谢谢、

Daniel

Radar Studio 输出日志:

gm:构造函数
GM:2017年9月19日17:19:51
RSTD.Transmit ("/设置")
[17:19:51]  
[17:19:51] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[17:19:51] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[17:19:51] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[17:19:51] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\clients\\LabClient.dll)
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[17:19:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval、"1")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[17:19:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"错误")
[17:19:51] RSTD.Transmit ("/")
[17:19:51] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\dmzender\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[17:19:51] RSTD.BUILD ()
[17:19:51] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\dmzender\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[17:19:51] RSTD.Transmit ("/")
[17:19:51] RSTD.AL_BUILD ()
[17:19:51] RSTD.AL_LoadXml ()
[17:19:51] RSTD.Transmit ("/")
[17:19:51] RSTD.Al_Init ()
[17:19:51] RSTD.Clients_build()
[17:19:51] gm:初始化
[17:19:51] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
[17:19:51] gm:1个访客(s)初始化
[17:19:51] GM:1个模块初始化
[17:19:51] gm:2选项卡  (s)初始化
[17:19:51] RSTD.Client_LoadXml()
[17:19:52] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[17:19:54] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[17:19:58] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\dmzender\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[17:19:58] 测试=错误
[17:19:58]  
[17:19:58]*** 脚本已成功完成。***
[17:20:11] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[17:20:11] [RadarAPI]:状态:通过
[17:20:12] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[17:20:12] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:13] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[17:20:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:13] [RadarAPI]:关闭板控制端口()
[17:20:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:13] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[17:20:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:13] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[17:20:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:24] [RadarAPI]:ar1.Connect (17、921600、1000)
[17:20:27] [RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[17:20:28] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[17:20:28] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[17:20:30] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[17:20:30] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[17:20:30] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:30] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[17:20:30] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:30] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\dmzender\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[17:20:34] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
[17:20:34] [RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
[17:20:46] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin")
[17:20:46] [RadarAPI]:下载 MSS Legacy Binary。
[17:20:54] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[17:20:54] [RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
[17:20:54] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:20:54] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\dmzender\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[17:21:02] [RadarAPI]:收到未知的异步事件(1)
[17:21:02] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[17:21:02] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:23:26] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
[17:23:26] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:23:27] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[17:23:27] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:23:32] [RadarAPI]:AR1.SetCalMonFreqLimitConfig (76、81)
[17:23:32] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:23:34] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
[17:23:34] [RadarAPI]:接收到射频 Init 异步事件!
[17:23:34] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:23:34] [RadarAPI]:时间戳、温度:152533、39;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;RxIQMM 状态、更新了:1、1;
[17:24:46] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[17:24:46] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:24:48] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[17:24:48] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:24:49] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
[17:24:49] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:25:53] [RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
[17:25:53] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:25:56] [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[17:25:56] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:26:01] [RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[17:26:01] [RadarAPI]:状态:通过
[17:26:01] [RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、100、128、40、 0、1)
[17:26:01] [RadarAPI]:状态:通过
[17:26:34] [RadarAPI]:AR1.SetupTSW1400 ()
[17:26:52] [RadarAPI]:TSW1400设置完成。
[17:28:00] [RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\PostProc\\adc_data.bin")
[17:28:11] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:错误类型:未收集数据。 请检查。
[17:28:11] [RadarAPI]:TSW1400捕捉完成
[17:28:45] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[17:28:45] [RadarAPI]:状态:已通过
[17:28:45] [RadarAPI]:收到帧触发异步事件!
[17:28:49] [RadarAPI]:帧结束
[17:29:09] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\PostProc\\adc_data.bin")
[17:29:09] [RadarAPI]:错误:
[17:29:09]  
[17:29:09]...  MWMCR::评估功能错误...
[17:29:09] 2017年9月19日17:29:09:文件 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、
[17:29:09] 第30行中的=> PROCESS_ADC_DATA.m 出错。
[17:29:09]  
[17:29:09]...  MATLAB M-code Stack 跟踪...
[17:29:09      
[17:29:09] 文件 C:\Users\DMZEHN~1\AppData\Local\Temp\DMZehnder\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、第32行。
[17:29:09      
[17:29:09] 文件 C:\Users\DMZEHN~1\AppData\Local\Temp\DMZehnder\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行28。
[17:29:09      
[17:29:09] 文件 C:\Users\DMZEHN~1\AppData\Local\Temp\DMZehnder\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name process_ADC_data、行30。
[17:29:09]  
[17:29:09]  
[17:29:09] 跟踪:
[17:29:09]    在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[17:29:09]    位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
[17:29:09]    、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、mwArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)
[17:29:09]    请访问 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 HSDC Pro 快照、我认为您的 TSW1400EVM 板尚未成功初始化。 interface_type 似乎为空

    当您打开 HSDC Pro 应用程序时、需要提示您选择电路板。

    您是否收到上述提示并选择电路板?

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、
     
    当我启动 HSDC Pro 时、我收到以下消息:
     
    然后按 OK。 我收到以下消息:
     
    我再次按下 OK、似乎可以识别电路板:
     
    当我按下“设置 TSW1400”时,似乎会将固件下载到 TSW1400板。
     
    谢谢、
    Daniel
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果错过了步骤至,则可能看不到接口类型
    "从 MMWAVE_DFP_复制 TSW1400_IID_Lookup.csv 在 HSDCPro 安装中将\rf_eval\radarstudio\HSDCProFiles 更改为‘1400 details\’文件夹"

    您能否检查 csv 文件是否已复制到“1400详细信息\”?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    根据我的理解、您错过了以下设置 TSW1400的步骤之一:

     即使在执行上述步骤后、如果您仍有问题、请告知我们。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用额定电流更高(+5V、6A)的电源解决了该问题。 关闭开机自检。

    -Raghu