This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:角分辨率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624375/awr1243-angular-resolution

器件型号:AWR1243

您好!

我们正在考虑使用 AWR 和 IWR 传感器。

我的问题是角分辨率。

在中 、根据设置的不同、可以选择90至15度之间的选项。 但是、在 AWR 的一些注释  中、有一个级联3D 雷达示例(第10页)、对于四个 AWR1243解决方案具有1度的 angl 分辨率。

请您澄清一下是否有可能获得这样的解决方案?  这四个 AWR1243解决方案是什么?

谢谢你

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim。

    有一个有关 MIMO 雷达的应用手册。 请阅读此文档、了解如何通过级联多个雷达获得更好的分辨率。 www.ti.com/.../swra554.pdf

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!

    感谢你的答复。
    由于 TI 正在提供4个 AWR 芯片级联的结果、您是否有一个有关如何构建这样一个电路板的教程、比如我们是否有4个 AWR1243Boost 电路板? 或者、您是否销售具有4芯片级联的此类板?

    或者、这确实是您所做的定制设计、如果我们希望这样做、我们需要定制 PCB、其余的需要自己完成?

    谢谢你
    此致、
    Maxim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定回复通常需要多长时间?

    我有一些意见。

    谢谢你

    此致、

    Maxim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    对拖延表示歉意。 TI 正在开发4芯片级联参考设计(尚未完成)。 我们将尝试让该团队的某个人回复您。

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maxim、

    4芯片级联参考设计正在开发中。 作为定制级联设计指南的应用手册也在编写中、但将更快提供。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Michelle 的回复。
    我是否可能会在有此类设计、应用手册或参考设计可供查看时收到通知?
    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 如果可用、我将更新。

    谢谢、此致、

    Michelle