This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:小型动物入侵检测应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627119/awr1642boost-small-animal-intrusion-detection-application

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

我是一个团队的成员、该团队正在寻找一个雷达设备、该设备能够检测和记录5英亩的小动物入侵(主要是老鼠和松鼠)。 我们拥有 AWR1642BOOST EVM、并使用开箱即用演示完成了一些测试。 我们不确定该器件是否能够提供我们所需的最佳范围和分辨率。

在继续此项目之前、我们想知道是否可以修改此器件以满足我们的需求。 我们已经考虑过将这些设备沿着围栏线放置在该地段的外围、或者可能放置在该地段的中心、并为360度视场排列了多个设备。

如果有任何反馈、我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    非常感谢您关注我们的毫米波传感器! AWR1642将非常适合您的应用、因为它可以在长达100米的距离内正常工作、分辨率大约为厘米的两个物体之间。 此外、AWR1642中的集成 DSP 将能够帮助您的应用不仅检测动物、还能区分这些动物与人类或其他物体。

    通过使用特定的线性调频脉冲配置、可以很好地修改器件。 请记住、开箱即用演示就是这样、它是专为检测工作站中的对象而设计的即用型应用程序。 通过一些简单的修改、您可以针对更大的动态场景定制器件。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    如果在阳光明媚的日子里检测距离是100米,那么雨天检测距离是多少? 您是否有任何有关雨淋衰减的测试数据? 谢谢。

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    尽管我们没有任何明确的测试数据、但毫米波传感器可以在雨天检测到相同的距离。 如果您想进一步讨论这个问题、请随时打开新话题!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash:

    您能给我一些关于如何修改软件以针对100m 范围内的最大场景定制器件的说明吗? 我对使用 SDK 和雷达比较陌生、因此我不太熟悉如何使用线性调频脉冲配置。

    此外、是否有与返回信号相关的特定值、我们可以使用该值来确定动物与人类之间的差异? 我想记录检测数据并写入文件以进行后处理。 例如、我在思考一些价值、比如与鼠或短鼠对应的2.2、与人类对应的5.5。 我知道这些只是任意数字、但我的目标是使用记录的数据来区分这些物体。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    您将需要查看返回信号的 SNR 以识别特定动物。 大型动物往往更容易检测到、因此具有更大的 SNR。

    如果您仍然有兴趣使用 SDK、我强烈建议您花些时间浏览毫米波培训系列。 您的许多问题以及更多问题将在此处得到解答: training.ti.com/mmwave-training-series


    谢谢、
    Akash