This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:改进天线 BR 测量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628770/awr1443boost-antenna-br-measurement-improvement

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、

一段时间以来、我一直在将 AWR1443 EVM 用于我们的生命体征项目。 在实验过程中、我们尝试模拟实际工作流程、并将天线安装在患者病床的侧轨上、这意味着受试者不会与传输的信号正交定位。  但是、考虑到我们所使用的电路板具有60度的方位角视场、天线仍会检测受试者的胸部运动;然而、结果的呼吸频率并不始终准确;该数据在较宽的范围内不断波动、例如从一位数到 20以上。

我想知道 、对于我们的实验设置、是否有任何方法可以提高呼吸频率测量的精度和一致性。  下图显示了此设置。

非常感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhengguo、

    这是一个非常巧妙的主意、可以将 EVM 侧翻以增强仰角视场!

    您能否确认您执行的演示与毫米波培训中的生命体征实验室相同? 如果没有、您的版本有何不同? 如果您的线性调频脉冲配置不同、您能共享吗?

    如果您可以回答这些问题、我可以帮助您针对特定场景优化传感器配置;此外、场景图片可能也会有所帮助(如果不能的话、没问题)。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、它是相同的生命体征实验。 但.cfg 文件看起来可能会有所不同。 我在下面复制了这些内容。

    • sensorStop
    • FlushCfg
    • DfeDataOutputMode 1
    • %通道配置15 5 0
    • 通道配置15 2 0
    • ADCfg 2 1.
    • AdcbufCfg 0 1 0 1
    • ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
    • 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    • %chirpCfg 1 0 0 0 0 4
    • 帧配置0 1 2 0 50 1 0
    • guiMonitor 0 0 0 1
    • VitalSignsCfg 0.3 1.2 256 512 0.1  0.05 10000  
    • sensorStart

    我使用"%"符号注释的行是用于启用两个 TX 天线的暂定.cfg、这两个 TX 天线由2lambda 隔开。 但如果使用2个 TX .cfg 文件、GUI 将无法工作(冻结)。

    此外、当我将 guiMonitor 行更改为0  0 0 0 0时、GUI 仍然工作。 因此、我想知道通过在 guiMonitor 行中使用4个零禁用所有监视器是否会提高 GUI 性能、因为我觉得启用的监视器数量会直接影响数据速率或算法或软件性能的内部计算 (老实说、我无法解释我在这里要说的内容、因为我只能回忆一下、我阅读了白皮书或 PDF 格式的一些论文中的这种关系)

    很抱歉、我无法提供原始帖子中描述的特定场景的图片、因为我自己没有图片。 但我希望原帖子中的图片会有所帮助。

    非常感谢您、

    正国孙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhengguo、

    本实验不需要额外的天线、因为我们将查看可预测距离(0.3至1.2米)处的单个物体(人)、并简单地查看它们显示的胸部位移量。 此外、由于本实验中未使用额外启用的天线、因此当您启用时、您可能会干扰多个处理和检测级别。 因此、我不建议配置额外的天线。

    guiMonitor 行可能来自之前构建的完全不同的 GUI、因此无需在此处进行编辑。

    如果您希望提高 GUI 性能、请记住、我们的所有数据都是通过 UART 传输的。 在标准 PC 上、UART 是运行的优先级最低的外设之一、因此最好尽可能多地关闭其他程序(如果可能、包括 CCS)。


    谢谢、
    Akash