This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:分析 sensorStart/sensorStop 的时间成本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626838/iwr1642-profile-the-time-cost-of-sensorstart-sensorstop

器件型号:IWR1642

您好!

我尝试在 MMW 演示中分析 sensorStart/sensorStop 命令的时间成本。 我发现 sensorStart 将触发 MMWDEMO_CLI_SENSORSTART_EVT、sensorStart 0将触发 MMWDEMO_CLI_FRAMESTART_EVT、sensorStop 将触发 MMWDEMO_CLI_SENSORSTOP_EVT。

如 IWR1642 MMW 演示中所示、R4F 与 DSP 配合使用以执行这些命令、因此我尝试分析从 MMWDEMO_CLI_SENSORSTACT_EVT 开始到 MMWDEMO_DSS_START_END_EVT 结束的时间、从 MMWDEMO_CLI_FRAMESTART_EVT 开始到 MMWDEMO_DSTEP_EVT_LDS_END_END 结束的时间、以及从 MMWDMWDMWDMWDMEMO_LED_EVT_LDS_LED_LED_START 结束的 MMWEMT_EVT_LDS_LED_START 结束的时间。 附件是我的个人资料代码。 您是否愿意帮助检查它是否正常?

e2e.ti.com/.../mss_5F00_main.c

我使用附加文件来配置时间、发现 MMWDEMO_CLI_SENSORSTOP_EVT 至 MMWDEMO_DSS_STOP_END_EVT 的时间发生了很大变化。 有时它是10355us。 有时是20094us。 这是否合理? 什么会影响传感器停止的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    看一下您的代码、它看起来很好。 我们可以预计传感器停止的时间会因帧周期而异。 时间的最大变化应大致等于帧周期。 这是因为传感器停止将等待帧结束、然后再完全禁用传感器。 尝试减小或增加配置文件的 frameCfg 中的帧周期、并查看这是否对变化有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    Adrian