This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:将缓冲区中的数据保存到.txt 文件中

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628573/awr1642boost-save-data-from-buffers-into-a-txt-file

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

如何通过 UART 将来自 L3存储器或 ADC 缓冲器的数据保存到系统中?

此外、在捕获演示中、我们可以通过"Tools > Save memory"进行保存、但是否有方法可以将此功能整合到我的代码中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalit、

    您将无法通过 UART 将数据从 L3存储器保存到系统。 保存 L3存储器/ADC 数据的唯一方法在"3. 4. 3. mmWave_sdk_user_guide.pdf 的 xWR16xx"捕获演示。

    关于"Tools->Save memory" CCS 论坛可能是发布此查询的好地方。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有进一步的问题,请随时重新打开该帖子。
    -Raghu