This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:Rx 和 Tx 使用单个天线

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627199/iwr1443-using-a-single-antenna-for-rx-and-tx

器件型号:IWR1443

IC 上有用于 Rx 和 Tx 的独立引脚。 在我的应用中、我仅使用单个天线。 典型的容器化 W 波段循环器会很昂贵、并且还会增加插入损耗。 可以推荐经济高效的多路复用解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devel、

    您是否介意稍微谈一谈您的应用? 此时、您的单个外部天线想法将很难实现。 我认为、如果您对时间进行适当调整、这是很可能的、但无论如何、这将导致各种折衷。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devel、

    如前所述、我们还没有一个将单个天线引脚用于 Tx 和 Rx 的解决方案。 考虑到天线的尺寸较小、这两种天线都可以适应外部天线的物理尺寸。

    请留意未来几个月内有关天线设计和配置的更多信息!


    最棒的
    Akash