This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM -电容式液位感应-请提供帮助?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TDC1000, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627055/fdc1004evm---capacitive-liquid-level-sensing---help-please

主题中讨论的其他器件:FDC1004EVMTDC1000LDC0851

尊敬的技术支持:

我正在使用 TI FDC1004EVM 评估模块来测量水的水位、因为水会通过器件中的限制性通道、然后流出。 液位读数似乎非常准确、但我很难计算通过器件的总水量。 感应解决方案 EVM GUI 允许我输出读数以达到 Excel 格式、在这里我能够计算每个时间间隔的液位(知道液体经过的通道的容积、 容器空时的电容和容器充满水时的电容)。 我需要使用此信息来计算通过容器的液体总量。 我该怎么做?

非常感谢您的参与、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    电容式电平感应参考设计提供了有关使用 FDC10004进行电平感应的大量信息。 查看设计指南- www.ti.com/.../TIDA-00317
    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Oberhause">David、您好、

    电容式电平感应参考设计提供了有关使用 FDC10004进行电平感应的大量信息。 查看设计指南- www.ti.com/.../TIDA-00317
    此致、

    Christo

    [/报价]

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复、我已经阅读了设计指南。 我的情况不同之处在于、我尝试测量流经容器的液体量、而液位感应设计指南是指在容器中收集的液体。 您能否为我如何使用从 FDC1004EVM 收集的数据来实现这一点提供任何帮助?

    非常感谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    要使用电容式感应来确定流速、您需要在某些部分中设置水的高度与流速对应的部分。 您可以使用系统中的中间保持箱来保持水或文丘里管。

    如果没有将流速映射到液体高度的函数、则可能需要使用另一种技术。 我们已使用 LDC0851来感应叶轮旋转以确定流速、或使用 TDC1000进行超声波感应是另一种选择。

    此致。

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Chris、

    非常感谢您的帮助。 我想使用电容式传感、因为我们不希望任何器件接触我们正在测量的液体。 在系统中、液体流过的通道受限。 其横截面积为360mm (高度为30mm、长度为12mm、深度为1mm)请参见所附图像。 如何根据液位计算流速?

    非常感谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    因此、我不是专家、这个问题涉及很多方面、包括液体的粘度、液体的介电常数、作为流体高度函数的横截面积以及温度。 您需要有一个将高度映射到流速的函数作为起点。 这些都是您的系统设计所特有的、我没有通用解决方案。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我找到了一个公式、该公式将为我提供通道横截面区域的流速、这很好。 但是、我在处理来自 GUI 软件的数据时遇到了一些困难、我希望您能够提供帮助。

    我已将"新数据采样率"设置为1ms (请参阅随附的图像)。  

    我将此测试计时约10秒钟。 图和 CSV (随附)仅显示了246个测量样本、我期望10、000个样本。 我是否在某个地方缺少设置?

    非常感谢您的参与、

    David

    e2e.ti.com/.../time-test-_2D00_-1ms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在图形配置中(您可以在窗口右上角提供的图像中看到菜单)、为新数据采样率选择 EVM 输出速率。

    这应该有所帮助、但请注意、GUI 支持的最大采样率存在限制。 LDC 和 MCU 可以比向 PC 报告 BW 更快地处理数据。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我刚才已经尝试过这个、我将获得相同的结果。

    e2e.ti.com/.../data-test.xlsx

    我还附加了数据的 Excel 电子表格。 每个样本之间的时间单位是多少? 列"x"的单位为0到231、此测试再次大约持续10秒...

    非常感谢您的帮助! 谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有人能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    使用您拥有的测量设置(参考计数等)、您实现的最大采样率约为50SPS、并且您正在对两个通道进行流式传输、因此在10秒内、您应该得到~250个样本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Varn Khanna ]David、您好、

    使用您拥有的测量设置(参考计数等)、您实现的最大采样率约为50SPS、并且您正在对两个通道进行流式传输、因此在10秒内、您应该得到~250个样本。

    此致、

    [/报价]

    谢谢你 Varn。

    由‘‘创建的 CSV 日志文件有两列,我不确定(但我认为这两列与时间有关,以毫秒为单位),evmSampleDeltaM’和 logDeltaM’。

    每个通道的总和是不同的、这是令人困惑的。 请有人解释这些测量值是什么? 器件是否始终定期对数据进行采样?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了另一项测试大约1分钟。 CSV 数据日志显示的'evmSampleDeltaMs'和'logDeltaM'的值与预期的值相同、但该列的总和仅为29.93秒、应为该值的一半。 这是为什么?

    提前感谢、

    David