This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:如何进行连接和读取读数。

Guru**** 2553390 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628653/tdc1000-c2000evm-how-to-do-connections-and-take-readings

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

我需要有关如何将换能器连接到电路板的帮助。 我的浓度可测量范围约为1.5英尺、因此我应该使用哪种谐振频率传感器。 我不知道如何使用该软件。 我的软件读数没有错误、但我看不到液位选项、流速选项和浓度选项、如图片中所示。 我在调试中也看不到更新软件选项。 因此需要有关如何使用软件的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 TDC1000-C2000EVM 用户指南。 www.ti.com/.../sniu023.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他压电式超声波传感器是否也可以连接到 TDC1000-C2000EVM 板、并可以针对浓度进行测量?

    2.对于浓度测量、我必须在 TDC1000设置选项中进行哪些常规设置?

    3.我看不到图形中的任何变化,它显示的是相同的读数。 我在某个地方出错了。

    4.我的固件版本为1.42,GUI 版本为1.2.0.83,我能否从该版本中成功获得读数?

    5.我读了用户指南,但仍然没有用完美的读数来完成,我需要更多的支持来测量浓度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在本主题中查看这些问题的答案: e2e.ti.com/.../2326646

    是的、您拥有的 FW 和 GUI 版本是最新的。

    此致、