This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200和 TDC1000用于燃油管道测量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628427/tdc7200-and-tdc1000-use-on-fuel-pipeline-measure

主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC1000-C2000EVM

我从事一个新的石油结构超声波项目

我的产品的配置与图2相同。 运行

我的问题是在20ps 以下的精度测量 DE ΔTOF


因此、我有一个想法可以直接测量 ΔTOF。
因此、我想同时按下 TX1和 TX2并测量 ΔTOF Ω。
我可以这样做吗? 您是否使用 TI 组件进行了配置以实现精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC1000中没有允许同时激励 TX1和 TX2的模式。 在任何情况下、这都不会在流量计量应用中产生良好的结果。 如果两个换能器同时励磁、则两个换能器都将在信号到达时进行传输、并且接收到的信号将在传输中丢失。 此外、由于声学信号将沿同一路径传输、因此会产生建设性和破坏性干扰、从而导致到达接收器的信号不可靠。

    最大限度缩短上游和下游测量之间的时间的方法是将换能器尽可能靠近以缩短信号的传输时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的回答。

    好的、我注意到 TDC1000没有允许同时激励 TX1和 TX2的模式。

    我真正的问题是:

    容差为0.1%的 ΔTOF (~90ns)=>测量精度小于20ps


    TOF 介于70µs μ s 至2.1ms 之间


    我想确认 μ système TDC1000/tdc72000可以实现这一精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试 DC1000-GASEVM

    和  

    结果很好  

    带归零(0m/s)

    平均0.004ps

     然后进行一些统计计算

    Cpk 大于1.7

    因此、评估现在在第2步通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 TDC1000-C2000EVM 板中、我想连接两个1MHz 传感器并比较两个传感器的结果以测量液体浓度、该怎么办? 是否可以单独查看连接到一个板的两个换能器的读数或图形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将转换器杂散连接到绳索上
    但对我来说、结果给出了 ToF AB 和 ToF BA 的度量、但不是单独的。

    单独测量/查看的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想测量两个容器中的化学液体浓度。 随着时间的推移、一个储罐的离子交换浓度会升高、其他会降低。 因此、如果我可以看到两个储罐的浓度、那么当两个储罐中发生浓度变化时、我可以更好地观察到这两个储罐的浓度变化。 这个绳索到底是什么。 我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉  

    但您可以在 snia020.pdf 上看到第9页
    您可以查阅:

    https://webench.ti.com/webench5/TDC/index.html?origin=ti_panel&app=flowHead

    我预先确定您可以使用 TDC1000-C2000EVM 擦除一个存储罐
    但 我没有找到测量这两个容器的设置。