This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 和 MMWAVE-DEVPACK 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628913/iwr1642boost-iwr1642boost-and-mmwave-devpack-question

器件型号:IWR1642BOOST

大家好、

客户拥有 IWR1642BOOST 和 MMWAVE-DEVPACK。   IWR16420BOOST 在单独工作时可以正常工作。

但是、当他将  MMWAVE-DEVPACK 与 IWR1642BOOST 配合使用时、无法  从  控制台获取任何 MMWAVE-DEVPACK 响应。

  PC 上没有 MMWAVE-DEVPACK 的端口信息(但 IWR1642BOOST 没有问题)

而 RADAR Studio 没有任何响应。

客户想知道 MMWAVE-DEVPACK 本身是否损坏。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    您说 COM 端口的设备管理器中没有显示任何内容? "其他器件"部分下是否有任何内容、如此处所示?

    如果这是在设备管理器中看到的、则 FTDI 驱动程序尚未安装。 可根据毫米波 DFP 用户指南进行安装。

    如果未显示、则 USB 连接器可能已损坏、需要维修、或者整个板可能出现故障、应完全更换。


    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    客户已验证其 PC 中没有 COM 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    我建议尝试另一条 USB 电缆。 如果仍然无法正常工作、我将检查 BoosterPack 上的 USB 连接器以查看是否损坏。

    是否可以从您的客户那里获得任何电路板图片? 即使是带 LED 指示灯的供电板图片也能提供有用的信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    好的。 感谢您的建议。