This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628337/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

我采用 AWR1243 IC。 我已阅读 IC 的数据表。 但我不知道如何从其引线中生成线性调频脉冲、FMCW 模式等。请帮助我 设置此 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了芯片/IC 或 EVM (AWR1243BOOST)?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 我收到了 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您已经拥有适用于 AWR1243器件的所有技术文档以及数据表、TRM 位于以下链接中:

    AWR1243技术文档

    您还可以在 AWR124BOOST 上找到详细信息 、其中提供了的详细信息  

    • 板载天线、支持现场测试
    • 基于 XDS110的 JTAG、具有用于闪存编程的串行端口接口
    • 用于控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
    • 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad 接口
    • 由5V 单电源供电

    希望这是您需要的信息。

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------