This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度输出常量为0xFFFC

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628258/hdc1080-humidity-output-constant-at-0xfffc

器件型号:HDC1080

您好!

我们在 HDC1080传感器的湿度输出方面遇到一些问题。 传感器正常工作了一个多月。 然后问题开始了。 在较长时间的高湿度暴露(80 - 85、2-3天时为 RH%)后、传感器输出变为0xFFFC、并卡在那里。  

其中一个问题可能是我们的 PCB。 HDC1080用于替代不同的传感器 SI7020 (硅棉签)。 我们没有更改 PCB、因为我们的工程师认为它们是引脚对引脚的、但遗憾的是、没有更改。 在本例中、引脚3、4连接到 VDD (3V)、DAP 焊盘连接到 GND。 此外、VDD 和 GND 之间的陶瓷电容为1uF、而不是0.1uF。 这是否会以任何方式影响传感器的性能或导致我们遇到的问题?

提前感谢您的回复。  

Primož μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我忘记了添加传感器的温度输出是正确的、并且能够响应周围温度的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Primoz、
    传感器的读数指向损坏的湿度传感器。 INA 加上温度错误、对吧?

    请与我们分享原理图。 如果您愿意、我们可以私下联系您。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度读数正确。 我们在温度 控制室中测试了传感器、其表现符合预期、平均误差为0.2度。 摄氏度。

    我将在几个小时内向您发送原理图、因为它在斯洛文尼亚的晚上11点、而我现在不在我的办公室。

    感谢您的回复、如果您能与我私下联系 、那将会很好。

    (primoz@termomer.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Primoz、

    正确的温度读数与零量程或满量程湿度输出相结合、会导致损坏的传感器聚合物。  

    我们将在下周初发布应用手册、其中包含有关如何处理器件以及如何避免损坏传感层的信息。

    我将向您发送电子邮件、以便与您一起了解原理图。