This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:HPF 在哪里?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623119/awr1642boost-where-is-the-hpf

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

如下图所示、我没有看到任何 HPF 滤波器:

但 在 Radar Studio 中有两个选项- Sensor Config 显示如下;

问:文本中的 HPF 在哪里?

谢谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    HPF1和 HPF2频率是配置文件配置的参数。 "AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"中提到了这一点。

    此外、HPF 转角频率也会影响 ADC 启动时间。  

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您的回复!

    问:我想知道 HPF 的物理位置在哪里?

    BS
    南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    您能否解释一下为什么在此处使用两个 HP 过滤器?

    谢谢、

    郭正孙