This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM USB 连接和电源问题。 谢谢!

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629043/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-usb-connection-and-powering-problem-thanks

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4490

逻辑块:AFE4490SPO2EVM USB 连接和电源问题。 谢谢!

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试   通过 USB 端口将 AFE4490SPO2EVM 与 Arm TivaC LaunchPad 相连。 问题如下:

1) 1)能否将 EVM 与 Launchpad 分别连接为 USB 从设备和主设备?

2) 2)如何为 EVM 供电、由于其 USB 与 Launchpad 相连、因此没有 PC? 如何连接外部电池并配置电路板以选择电源?

3) 3)如何为 Launchpad 供电? 由于 Launchpad 上有两个 USB 端口、我能否使用一个端口连接 EVM、使用另一个端口供电? 或者我需要使用外部电池、如何使用?

非常感谢。 等待回复、因为我们需要确定解决方案并立即购买产品。

最好

Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    我们已收到您有关使用 Tiva Launchpad 操作 AFE4490EVM 的询问。
    器件应用工程师将很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    以下是有关 AFE4490的答案。
    1) 1) AFE4490EVM 具有板载 MSP430 MCU、可编程为 USB 的 CDC 类。 因此、如果您要使用外部 Launchpad 控制此 MCU、则必须使用相应的代码对该 MCU 进行编程。
    2) 2) AFE4490EVM 的电源由 USB 使用板载稳压器提供。 如果您想要提供外部电源、则必须通过 USB 为其供电、但这样做会导致与 MSP 的数据通信中断。

    关于与 launchpad 相关的问题、我将让该团队的其他工程师来回答。

    此致、
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prabin

    感谢您提供的有用信息!

    继续回答与 EVM 相关的两个问题:

    1)是的、我将使用 MSP430 MCU 通过 USB 与 TivaC launchpad 通信。 在本例中、430将是 USB 器件。 您能不能告诉我、在哪里可以获得用于此功能的 USB 驱动器(USB CDC 类?)?

    2) 2)要为 EVM 供电、我认为 Tiva Launchpad 可以通过 USB 向 EVM 供电。 只是不确定 EVM 所需的最高电流是多少?

    此外、USB 通常使用5伏电压。 如果我使用4.5或6.5伏电压、这是否会导致 EVM 损坏?

    谢谢!

    Jackie