This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642 PCB 表面的最终抛光

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627432/iwr1642-the-final-finishing-of-surface-of-pcb-for-iwr1642

器件型号:IWR1642

您好:

   我正在为 IWR1642设计 PCB,问题是:IWR1642BOOST  表面的最终抛光是 "浸银"吗?  使用无电 Niche/Immersion 金将影响 我的毫米波雷达的性能?   换句话说,我们是否可以使用无电化学/浸金来完成雷达 PCB 的表面?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IWR1642BOOST 具有浸银表面。 ENIG 完成应该完全正常、但我将询问我团队的一名成员、然后返回给您。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    很抱歉耽误你的时间。 ENIG 完成时不应出现任何问题。


    Akash