请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 大家好、
我计划通过 SPI 将单板计算机与8个 AFE4403连接起来。 SPI 总线将采用星形配置、每个从器件通过长达15cm 的电缆与主器件隔开。
是否可以以菊花链形式连接 SPI 数据线路、以便我可以释放一些将用于3至8从选择解码器的 GPIO? AFE44xx 数据表未指定此类功能、但我认为无论如何都值得询问。
2.由于加载总线的器件的距离和数量、建议在 SPI 总线上使用某种缓冲和/或终端吗? 您建议使用哪些组件和/或设计方案?
3.如果我无法从单板计算机获取低抖动(<50ps)时钟输出、并且必须在每个 AFE 上使用晶体振荡器、这将如何影响 AFE 和处理器之间的通信? 我正在考虑以1MHz 为 SPI 总线计时。 我还计划使用 AFE 尽可能对 ADC 样本求平均值。
谢谢、
Robert