This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:XDC 工具版本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627207/rtos-awr1642boost-xdc-tool-version

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我安装 xdctools_3_32_01_10文件、结果会进入 xdctools_3_32_01_22_core 和 xdctools_3_32_01_12_core。 setenv_tool.sh 脚本中的这种情况使用了 xdctools_3_32_01_12_core。 它是否可以接受?? 如果不是、解决方案将是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丹

    请下载 并安装 MMWAVE-SDK 发行说明中提到的 XDC 工具(3.50.00.10或更高版本)的版本。

    该工具的不同版本未进行验证、可能无法与当前版本的 MMWAVE-SDK 配合使用。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    同样、我安装了 XDCtools 3_50_00_10。
    在 Ubuntu 主机上构建时、我仍然面临以下问题:
    Mistral@CPU688U:~/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw make all


    正在配置 RTSC 软件包...
    XS --xdcpath="" xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.r4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c /home/mistral/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o MSS/MMW_configPkg_xwr16xx MSS/mss_mmw.cfg
    /bin/sh:1:XS:找不到
    make:***[msDemoRTSC]错误127
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丹

    我仅在未安装工具或路径设置不正确的情况下才看到此错误。

    附加 e2e.ti.com/.../setenv_5F00_tools.sh

    请检查您是否设置了正确的路径。

    谢谢、

    Raghu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决构建错误?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您拥有"setenv_tools.sh"(在帖子中附加)中提到的所有工具并设置环境,则没有理由仍然会出现构建错误。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Ubuntu、我有 xdctools_3_50_00_12_core、安装了软件包(xdctools_3_50_00_10_core_linux.zip)、给定的 xdctools_3_50_00_12_core 和 xdctools_3_50_00_22_core。 因此、我更喜欢使用 xdctools_3_50_00_12_core。 它是正确的吗?? 或者、如果严格要求 xdctools_3_50_00_10_core、则指向我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从以下链接下载:

    xdctools_3_50_00_10_core_linux

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指点。
    它下载所需的 extact 工具、但在编译方面存在相同的问题。

    正在配置 RTSC 软件包...
    XS --xdcpath="" xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.r4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c /home/mistral/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o MSS/MMW_configPkg_xwr16xx MSS/mss_mmw.cfg
    /bin/sh:1:XS:找不到
    make:***[msDemoRTSC]错误127
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丹

    我很确定您没有设置构建所需的路径和环境变量、如中所述

     您的 xdcpath 似乎为空(未设置)。

    下面是我从 Linux 设置中获得的构建日志、供您参考、xdcpath 设置正确。

    a0132210@uda0132210:~/mmwave-sdk/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw:实现一切

    正在配置 RTSC 软件包...

    XS --xdcpath="/home/a0132210/mmwave-sdk/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages;/home/a0132210/mmwave-sdk/ti/bios_6_50_01_12/packages xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c /home/a0132210/mmwave-sdk/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o MSS/MMW_configPkg_xwr16xx MSS/mss_mmw.cfg

    已完成软件包配置

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    但是,通过脚本,我们分配了正确的路径并对其进行了调试,显示了正确的路径。 但编译时显示为空。 它是否在寻找特定文件?? 还是 XDCtool 所需的任何安装缺失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这个问题与 perl 有关。

    如何在 Ubuntu 上进行设置、其失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹
    您可以通过 Google 搜索并找到在 Ubuntu 上设置 Perl 的方法。

    如果您不熟悉 Ubuntu、建议使用 MMWAVE-SDK 的 Windows 安装程序。

    谢谢、
    Raghu