This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:编译错误

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626689/rtos-awr1642boost-compilation-errors

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSMMWAVE-SDK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试使用以下命令编译 mmw 映像:

清洁--- 工作过。

全部制作         失败,出现以下错误:

正在配置 RTSC 软件包...
XS --xdcpath="/home/mistral/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages;/home/mistral/ti/bios_6_50_01_12/packages xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c /home/mistral/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o MSS/MMW_configPkg_xwr16xx MSS/mss_mmw.cfg
/bin/sh:1:XS:找不到
make:***[msDemoRTSC]错误127

请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    此错误是由于错误的工具(XDC_TOOL、编译器、SYSBIOS 等)路径或安装的版本不正确而导致的。

    请确保正确设置了 SDK 环境变量、并且所有给定路径均有效。 (请参阅 SDK 用户指南)
    按照 SDK 发行说明文档中提供的版本安装所有 SDK 依赖工具。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

     我根据发行说明进行了 SDK 设置和依赖项、并检查每个模块的版本号。  

    仍然存在相同的误差。

    主机操作系统:ubuntu14.04 LTS。

    此致、

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装 xdctools_3_32_01_10文件、结果会进入 xdctools_3_32_01_22_core 和 xdctools_3_32_01_12_core。 setenv_tool.sh 脚本中的这种情况使用了 xdctools_3_32_01_12_core。 它是否可以接受?? 如果不是、解决方案将是什么??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    MMWAVE-SDK 1.0.0建议使用 XDC '3.50.00.10'版本、在安装相同版本之后、您需要提供'xdctools_3_50_00_10_core'路径来设置环境。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我参考 以下链接安装了 xdctool:

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_50_00_10/index_FDS.html 

    因此我更喜欢使用 xdctool12和22作为 Linux 机器的工具。  

    当您建议使用 xdctool10时、请共享 Linux OS 的经验证链接。

    您能否分享适用于 Linux OS 的 XDC 工具的任何指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    所有这些都与 perl 问题有关、要安装更高版本的 perl、请指导我们。
    我们遵循了该指南、但它不起作用。