你好、冠军、
我正在尝试在 MMWAVE_SDK_01_00_00_05的 AWR1642 MMW 演示中调整 CFAR 阈值。 您能帮我了解 cfg 文件中阈值设置的配置吗? 我在用户指南中发现、值阈值刻度解释为:Tclk = 256 * numVirtualTias * TDB / 6。 您能否帮助检查我们为什么需要在该方程式中除以6?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
在距离门上计算2D FFT 后、我们需要在该距离门上运行检测算法。 所有可用的算法都要求输入采用对数形式(非线性)、即在 log2中。 为此、我们计算输出矢量的 log2Abs、然后对其运行 log-CFAR-CA 算法。 log2Abs 有8个小数位、因此系数为256。 由于我们在运行 CFAR 之前不一致地组合所有虚拟 RX 的输出、因此还存在 numVirtualTANAine 的附加因子。 最后,要将 log2转换为20*log10,我们需要按公式除以6
TDB = 20*log10 (|x|)= 20/(log2 (|10|))* log2 (x)
此致、
Anil