This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:关于峰值单位?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622722/iwr1443boost-about-the-unit-of-peak-value

器件型号:IWR1443BOOST

每个检测到的物体的峰值单位是多少?  

例如:

0x3423、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否指的是检测到的物体的范围?

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于每个检测到的物体、它都具有距离-指数、多普勒-指数、峰值、x、y、z、我想知道峰值的含义以及峰值的单位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    峰值对应于检测到的物体的 FFT 峰值。 该值没有单位、具有较强反射的物体将产生较高的峰值。 以下主题中也讨论了这一点:

    e2e.ti.com/.../614331
    e2e.ti.com/.../2241000

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的问题得到解答、您可以关闭此主题吗?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏活动、关闭此 TT。 如果您对此主题有其他疑问、请创建新 TT。

    谢谢
    尼廷