This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:fc [GHz] TX 输出的2FC[GHz]杂散辐射。

Guru**** 2551420 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628867/awr1443boost-2fc-ghz-spurious-radiation-for-fc-ghz-tx-output

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

感谢论坛的各位。

我正在尝试获取 AWR1443BOOST 的政府认证。

在我的国家/地区、我们必须证明 TX 输出的二阶杂散低于-23dBc (-50uW)。

但是 、在 AWR1443的当前数据表的"5.7射频规范"部分 中、没有关于 TX 杂散的信息。

您是否会披露有关 TX 伪波的一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已有2个主题已通过认证回答。
    e2e.ti.com/.../597732
    e2e.ti.com/.../619160

    请检查这是否有助于您的目的。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Raghu。
    但遗憾的是、两个线程都不包含有关 TX 第二杂散输出的信息。
    对于 AWR1443BOOST 用户来说、在150-160GHz 附近进行测量并不容易。
    (一个测试实验室、有时我会在其中测量毫米波、只有高达110GHz 的设备。)
    我希望 TI 很快会披露一些测量结果、以帮助我们获得认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发射级别最终取决于最终产品上使用的天线。 但在 TI EVM 上、二次谐波发射水平<-50dBm (峰值)。 因此、这应该足够好、能够满足您的-23dBc 电平。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

    这些信息正是我要查找的信息。

    我希望 TI 将此规格写入下一修订版数据表。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于这取决于电路板和天线、因此我们无法将此规格作为数据表的一部分(特定于 IC)。 但我们将考虑其他可能的方法来共享这些信息。

    此致、
    Vivek