This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何在毫米波演示模式下更改 TX2和 TX3输出功率

Guru**** 2552160 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, AWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626964/awr1443boost-how-do-we-change-tx2-and-tx3-output-power-in-mmwave-demo-mode

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFPAWR1443AWR1642

您好!

我想在毫米波演示模式下更改 TX 输出功率。

我能够更改 TX1、但无法更改 TX2和 TX3。

是否可以更改 TX2和 TX3的输出功率?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San、您好!

    可更改 Tx 功率以更改 配置文件配置。

    您可以查看 MMWAVE-DFP 中提供的"AWR1xxx 雷达接口控制文档.pdf"、并参阅"子块0x0100–AWR_PROFILE_CONF_SET_SB"部分 以了解配置文件配置消息。 需要对"PF_TX_OUTPUT POWER_退避"进行编程以更改 TX 功率。

    在毫米波演示的上下文中,要更改 TX2和 TX3,您可以进行以下修改

    默认情况下不会降低 Tx 功率。

    ProfileCfg 0 77 3 56 0 8 1 256 5000 0 30

    新配置文件配置配置 TX1、TX2、TX3以将功耗降低3dB (TX 回退电源:0x0333 = 819)

    ProfileCfg 0 77 3 56 819 0 8 1 256 5000 0 30

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu-San

    感谢您的快速回复。

    我 按照指示再次尝试、但报告了错误。

    我在 毫米波演示可视化工具中使用"LOAD CONFIG from PC and SEND"将 cfg 文件设置为 AWR1443。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu-San

    ProfileCfg 0 77 3 56  X 0 8 1 256 5000 0 30

     如果 X  大于31、则出现错误消息。

    如果我将 X 设置为30、则 TX1的输出功率水平比 TX1的输出功率水平低30dB、而 TX1的输出功率水平 X 设置为0。

    是否有办法更改 TX2和 TX3的输出功率?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在之前的回复中为 Tx 回退电源发送的值错误。  

     请参阅下面的正确设置。

    默认情况下不会降低 Tx 功率。

    ProfileCfg 0 77 3 56 0 8 1 256 5000 0 30

    新配置文件配置配置 TX1、TX2、TX3以将功耗降低3dB (TX 回退电源:0x030303 = 197379)

    ProfileCfg 0 77 3 56 197379 0 8 1 256 5000 0 30

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送 了“1024”,这意味 着0x000400,但报告了错误按摩。

    您是否能够在毫米波演示可视化工具中发送上述配置文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San、

    在 AWR1443和 AWR1642上发送具有 TX 回退电源设置的配置文件配置时、请勿看到任何错误。

    我正在使用毫米波演示可视化工具加载配置。

    已附加快照。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够根据我们的建议解决此问题?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉  耽误你的答复。

    我能够根据你的建议解决这个问题。

    非常感谢。