This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:1243的帧配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627278/awr1243-frame-configurations-for-1243

器件型号:AWR1243

您好!

我们当前使用的 TI 雷达 AFE (TI1443)支持可配置帧大小(线性调频脉冲数/帧数)和帧速率(帧数/秒)。 在我们的下一个设计中、我们将使用 TI1243、您能否 确认 TI1243是否也支持相同的功能。

此致、

Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、
    AWR1243将支持可配置的帧大小和帧速率。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我们希望帧结构具有可配置的线性调频脉冲数量和每个帧中特定数量的垂直消隐周期。

    此致、
    Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、
    SDK 代码中包含用于配置的毫米波演示示示示示例。 您可以使用这些示例(profile.cfg)进行您自己的配置文件配置。

    如果您正在寻找除 SDK 中已有配置之外的任何特定配置、请告诉我。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此帖子有进一步的疑问、请随时重新打开。

    谢谢、
    Raghu