This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具

Guru**** 2551230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626661/awr1642boost-mmwave-demo-visualiser

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

 我已经下载 并 安装了毫米波演示可视化工具。  任何人都可以帮助我、如何在启动后脱机使用。

操作系统:Ubuntu 14.04 LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madan、您好!

    请参阅以下 e2e 帖子。 已经回答了。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此帖子有进一步的疑问、请随时重新打开。

    -Raghu