This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么斜坡结束时间小于19设置显示错误?

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622867/awr1642boost-why-ramp-end-time-less-than-19-set-showing-an-error

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

下   表介绍了我的配置文件 cfg 文件:

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 2 19 0 15.625 1 128 12400 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 1 60 1 0
低功耗0 0
sensorStart

问:为什么此黑体参数(以 u-sec 为单位的斜坡结束时间)小于19 MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0  将显示错误(如18或12等)?

提前感谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、
    我看到此配置出现一些故障。
    在尽快对配置进行更多分析后、我将为您提供更多详细信息。


    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    问题1:您能给我一些有关配置文件 cfg 文件的建议吗?
    问题2:您能否保证使用此工具(Radar Studio 中的 RampTimingCalculator)设计的参数正确?

    谢谢!
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山
    很抱歉我的回复延迟了。

    解答1:您特别需要什么建议?

    答2:ramptiming 计算器用于为器件编程正确的配置值。 它们已经过验证、显示的值可用于对器件进行编程。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有其他问题、请重新打开。

    -Raghu