This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114方案问题。

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628053/ldc2114-ldc2114-regisister-issue

器件型号:LDC2114

尊敬的先生:

我使用 LDC2114寄存器来启用_CH0、CH2、禁用 CH1、CH3、但我仍然可以看到 Data1和3波形、

请建议如何改善这种预测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    LDC2114只能在配置模式下进行配置;在激活模式下进行的任何更改都将被忽略。 通过写入0x01复位(地址0x0A)可设置配置模式。

    进入配置模式后、进行所有所需的更改、然后写入0x00复位以进入激活模式。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您的解释!
    我们了解了如何正确配置器件。
    但是、在使用 GUI 和配置模式对其进行配置、并将其返回到活动模式并进入数据流后、禁用的通道数据仍然显示数据流。 这令人困惑。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    您是否正在使用"Registers"页面来配置器件? 或实际配置页面?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    使用"寄存器"页和"配置"页实际上并不会禁用"数据流"页上的数据。

    您能否帮助尝试并告知我们您是否可以使用"寄存器"或"配置"页面禁用"数据流"页面上的数据?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    固件中似乎存在错误。 我将在确定根本原因后立即使用 ETA 更新此主题、以进行修复。

    此致、