请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-Q1 主题中讨论的其他器件:TDC1000、 PGA460、 PGA460-Q1、 CC2640R2F
通常、TDC1000与接触式超声波传感器连接。 我是否可以将非接触式传感器(通过空气传输 ToF 传感器)与 TDC1000搭配使用以用于距离应用? 如果是、与接触式传感器相比、使用此类非接触式传感器是否存在任何劣势或限制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通常、TDC1000与接触式超声波传感器连接。 我是否可以将非接触式传感器(通过空气传输 ToF 传感器)与 TDC1000搭配使用以用于距离应用? 如果是、与接触式传感器相比、使用此类非接触式传感器是否存在任何劣势或限制。
Akeem、
感谢您的宝贵答复。 我还收到 了一位同事关于 PGA450-Q1的建议。
您能告诉我 使用 PGA460 相对于 PGA450的优势吗? 由于 PGA450的内核中有一个集成微控制器、我更喜欢它。
如果我使用的是 PGA460、我需要添加一个额外的微控制器单元、例如 MSP430FR5959、对吧? 在实际现场结果中、哪一个系统在功耗和尺寸方面更好、PGA450或 PGA460?