This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:使用毫米波传感器评估模块进行表面扫描

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628786/iwr1443-surface-scanning-using-mmwave-sensor-evaluation-module

器件型号:IWR1443

我有兴趣购买 IWR1443模块。 我想知道该仪器是否能够检测到平面上的表面划痕和点蚀。 该仪器将用于 NDT。 我的问题是:此器件能否扫描曲面以测量不同位置。 或者、此器件是否用于识别点源粒子(即是否存在金属罐、如产品的视频演示中所示)。 如果是后一种情况、是否有另一种由德州仪器制造的仪器可以完成第一种情况。 我们正在寻找检测能力、检测深度可达0.001英寸的平面缺陷深度。 我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krit、

    我认为此器件适合您的应用、但我无法保证。 0.001英寸非常小、但如果您查看生命体征实验室、传感器能够检测到几百微米左右的胸部位移。 (链接: training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab)

    我想说的是、IWR1443BOOST 绝对是您的第一个主要资源、您可以查看传感器的高精度特性是否适合您的设计。

    如果您目前有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    感谢您的回复。 另一个问题:如何为此器件从软件中导出数据? 如果您有任何见解、我们将不胜感激。  

    谢谢、  

    基里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krit、

    数据通过 UART 发出。

    毫米波培训系列对此进行了相当多的讨论。 我强烈建议您观看以下几个视频: training.ti.com/mmwave-training-series


    谢谢、
    Akash