This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:用于生命体征演示的车辆振动消除

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628861/awr1443boost-vehicle-vibration-removal-for-vital-sign-demo

器件型号:AWR1443BOOST

各位专家:

我的客户对生命体征演示感兴趣。  他们担心车辆振动。 是否有方法消除车辆振动以实现精确测量?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很难判断可以检测到多少振动、然后消除多少振动。 传感器放置也将是一个关键问题。 您能更详细地谈谈您的应用吗?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    它用于驾驶员监控系统。 由于客户 NDA 信息、此处无法披露更多信息。 您认为传感器放置在哪里? 如果他们在 AWR14xx 上添加了此类处理、您认为他们可以滤除车辆振动吗?

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    现在、我们很难说出在移动的车辆中进行生命体征演示的准确性。 此演示中使用传感器来检测大约微米级的胸部位移。 毫无疑问、任何振动量都将在这里发挥至少有影响力的作用。

    我将向您发送电子邮件。


    谢谢、
    Akash