This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:寿命缩短

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627756/fdc1004-lifetime-reduction

器件型号:FDC1004

您好!

我想将 FDC1004用作负载检测器系统(ON:LOAD 和 OFF:空载)、但不用作电容器的测量值。 然后、该分量可能会一直饱和。

它的寿命是否会缩短? 如果是、有多少?

谢谢、

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurence、

    通过负载开/关、您是指使用电容式传感器检测是否存在物体?

    如果是这样、让目标对象持续处于检测范围内不应影响 FDC1004器件的寿命。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、varm、

    是的、 我的测量目的是永久检测物体。  但是、我们可能不会在 FDC1004范围内工作(我们可能不会在 FDC1004范围内使用 CAPDAC)。  这是否是一个长期问题? 还是更好地使用 CAPDAC?

    此致  

    Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    您是否考虑过评估我们的 FDC2x1x 产品、这些产品具有高动态范围并在谐振传感原理下运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    感谢您的回答。 我将更深入地了解 FDC2x1x。

    我还有另一个问题:我们是否可以使用 FDC1004来测量墨水等导电液体的电容?

    此致  

    Laurence