This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:雷达应用中是否有任何闪存存储?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628227/pga460-have-any-flash-store-in-radar-application

器件型号:PGA460
Thread 中讨论的其他器件: PGA450-Q1

您好!

我们在我们的设计中评估 PGA460。

但我们发现一个问题、即 PGA460的 store 是 EEPROM。

我们需要闪存存储来实现我们的设计。

那么、超声波雷达应用中是否有任何闪存存储建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    PGA460的内部 EEPROM 由 USART 或 TCI 接口配置。 无论内部存储器类型是 EEPROM 还是闪存、断电后都将保留存储器。 您是否要求使用与内部闪存等效的 PGA460而不是 EEPROM? 使用 PGA460的内部 EEPROM 时有什么问题? 数字状态机是否对您的设计限制过大?

    可以使用8kB 的 DEVRAM 或 OTP 存储器对上一代 PGA450-Q1 USSC 进行编程、以进行自定义操作。

    您的系统需要哪些类型的定制设计注意事项? 超声波雷达应用的测距要求是什么? PGA460以更低的成本提供更高的性能、因此我仅推荐使用 PGA450-Q1作为最后的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:
    我们希望将雷达数据处理和软件的系统功能写入探测器。
    因此、我们需要更大的存储来实现这一点。
    我们的产品是车辆雷达。

    谢谢。