大家好
我可以使用 CCS 编译工程并将其加载到 DSS 和 MSS 内核。 因为我想在不使用 CCS 的情况下运行电路板、所以我正在寻找一种方法来从两个独立的 DSS 和 MSS 程序中构建一个映像文件。 我知道、毫米波用户指南中提到了一种使用命令行构建映像的方法。 这种方法对我来说太复杂了。 因为我可以成功地单独构建 DSS 和 MSS 工程。 您能告诉我一种将这两个程序组合成一个映像的相对简单的方法吗?
我使用的是 Windows 10。
提前感谢。
Xining
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我可以使用 CCS 编译工程并将其加载到 DSS 和 MSS 内核。 因为我想在不使用 CCS 的情况下运行电路板、所以我正在寻找一种方法来从两个独立的 DSS 和 MSS 程序中构建一个映像文件。 我知道、毫米波用户指南中提到了一种使用命令行构建映像的方法。 这种方法对我来说太复杂了。 因为我可以成功地单独构建 DSS 和 MSS 工程。 您能告诉我一种将这两个程序组合成一个映像的相对简单的方法吗?
我使用的是 Windows 10。
提前感谢。
Xining
您好 Xining、
只需附加一个批处理文件、该批处理文件执行的步骤与 Chris POST 中提到的步骤相同。这可以用于任何 MSS 和 DSS ELF/Coff 格式二进制文件。
e2e.ti.com/.../image_5F00_create.bat
批处理文件使用:$ image_create.bat xer4f xe674
复制此批处理文件(image_create.bat)、 .xer4f、 .xe674、xwr16xx_radarss_rprc.bin ($mmWave_sdk_01_00_00_05\firmware\radarss)
更改为$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/scripts\ImageCreator\xwr16xx
输出是"metaImage.bin"、可用于刷写器件。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
在 image_create.bat 中进行一个小的修改。
org:MulticoreImageGen.exe LE 0 0x01000005 ..\metaImage.bin 0x35510000 ..\mss_rprc.bin 0xB5510000 ..\xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xD5510000 ..\dss.bin
更改为:MulticoreImageGen.exe LE 0 0x01000005 ..\metaImage.bin 0x35510000 ..\mss_rprc.bin 0xB5510000 ..\xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xD5510000 ..\dss_rprc.bin