This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:低成本传感器选择

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628917/pga460-low-cost-transducer-selection

器件型号:PGA460

大家好、e2e 社区、

我的客户对我们的 PGA460感兴趣、并已通过 EVM 套件中提供的传感器 MA58MF14-7N 认证。

我们遇到的问题与总成本解决方案有关、主要由换能器本身驱动。

您能否通过提供与 Murata 相似的低成本闭顶式传感器列表/比较表来提供帮助?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    我们在 E2E 上发布了"PGA460:空气耦合超声波传感器和变压器列表"、网址 为:e2e.ti.com/.../620399

    遗憾的是、我们没有所有这些换能器的定价信息、因为定价信息并不总是公开、并且取决于数量和交货周期要求。

    我建议您和客户参考电子表格列表、并按频率、输入电压和波束角度进行筛选、以查看哪些换能器在规格上几乎与 Murata MA58MF14-7N 完全相同。 客户可能还需要考虑使用40kHz 等效器件、因为40kHz 传感器更常见、并且成本更低、在许多情况下都很容易获得。