This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:远距离生命体征演示

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628642/iwr1443-vital-sign-demo-long-distance

器件型号:IWR1443

您好、Exparts:

 

我有疑问。

我们正在使用 IWR1443 EVM 评估生命体征演示。 由于在默认设置下,当我离 EVM 的距离超过1米时,GUI 显示“呼吸频率”为零。 我想以 距离 EVM 2-3米的频率获得呼吸频率。

 

为此、我修改了 profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg 文件、如下所示。

 

原始:

ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40

 

已修改:

ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 20 1 225 4500 0 40

 

但当我离 EVM 的距离超过1米时,GUI 仍然显示“呼吸频率”为零。

您能否向我展示我们在.cfg 文件中修改了哪些参数?

 

此致。

Akito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maruo-San:

    您还需要修改配置文件的 vitalSignsCfg 命令中的范围。 对于2–3米范围、这将是:

    VitalSignsCfg  2 3 512 0.5 0.05 0.05

    如果您想了解此命令中参数的含义,请参阅 vitalSmiss_cli.c:vitalSignsDemo_CLIvitalSignsParamsCfg()。

    我不确定您是否需要在修改范围时修改线性调频脉冲参数。 就我而言、我只更改了 vitalSignsCfg 参数。

    请注意 、设置的最大挑战是人的胸部需要是雷达视野中反射性最高的目标。 因此、它需要远离所有反射性很强的物体、例如金属家具。 我一直使用电介质透镜聚焦雷达光束、这让我测量4米处的呼吸频率。


    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 François、
    感谢您的回答。
    我可以在2-3米之外运行该系统。

    此致。
    Akito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Francois 的回应! 非常感谢!

    Akito、如果没有其他问题、我将关闭此主题。 请随意打开另一个!


    谢谢、
    Akash