This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM 开发

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627445/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm-development

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我正在开始 开发 TDC1000-TDC7200EVM、如果您有以下问题、敬请提供帮助。

  1. 在 Linux 下部署时应使用什么闪存实用程序?
  2. 进行调试的最简单方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwayne、

    我不确定您到底要问什么。 GUI 是为 Windows 开发的、因此您需要使用不同的系统或 Windows 分区。

    如果您的意思是要寻找一种在 EVM 上对 MSP430进行编程的方法、这里有一个资源、其中包括适用于 MSP430的编译器、调试器和代码开发工具、其中包括一些 Linux 兼容选项: processors.wiki.ti.com/.../Open_Source_Projects_-_MSP430

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的链接。 我的系统是双启动的、我目前正在使用 Windows 分区进行开发。 基本上、我想知道当没有 MSP-FET 时、人们如何调试固件? 我目前正在使用 CCS 和随 GUI 提供的闪存实用程序进行开发。 我正在寻找与 Windows 闪存实用程序等效的 Linux、但我发现的所有 Linux 实用程序都是基于 JTAG 的。

    到目前为止、我一直在使用 连接 到 UCA1 UART 和 RealTerm 的控制台电缆进行调试、但我需要将这一点重复用于我的蓝牙模块。 我不确定如何 重新配置固定 USB 连接(COM3)以执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwayne、

    我现在看到了。 这有点超出我的专业知识范围。 MSP430论坛上的工程师 应该能够为您提供帮助。

    此致、