This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:雨衰减至检测距离

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628530/awr1642-rain-fading-to-the-detection-distance

器件型号:AWR1642

您好、Akash、

  线程 https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/627119/2317023#2317023中 

  尽管我们没有任何明确的测试数据、但毫米波传感器可以在雨天检测到相同的距离。 如果您想进一步讨论这个问题、请随时打开新话题!

  由于水可能反映雷达波形、因此在雨天 SNR 应更低。 您能否解释一下为什么毫米波传感器可以在雨天检测到相同距离? 谢谢。

Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    雨水确实会导致一些衰减、但除非您考虑极端天气事件、否则这种衰减水平相当低。 请参阅 FCC 关于毫米波传播的本文档(链接、第7页和第16页、尤其是第15页的图10)。 例如、25毫米/小时的雨相当于 在80 GHz 左右衰减了13 dB/km。 这意味着在50米范围内为1.2dB、从而考虑了波的往返。

    谢谢、
    François μ A。